结果:找到"mcp2515 can arduino ",相关内容46条
- atmel32u4最小系统板USB问题
- 大佬们,我这个使用atmel32u4作为主控的小车控制板打板回来验证出现一个问题,插入数据线上传程序正常,运行也正常,只要拔掉数据线使用外置电源输入供电单片机就像没有工作一样,电源是正常的,但是只要给typec接口插上移动电源单片机就正常工作了,麻烦大佬们看看这个是什么问题,是不是这个芯片的D+D-使用外置电源的时候需要做点处理
- 所属专栏: 技术交流 标签: atmel32u4 arduino usb 发帖人:会飞的老王 发帖时间:2024-04-28 14:34:00
- MCP2515国产替代兼容方案TH2515完全PIN对PIN支持spi通信的CAN总线控制芯片
- TH2515(mcp2515)是一款独立控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,CAN)协议控制器,完全支持CANV2.0B技术规范。该器件能发送和接收标准和扩展数据顿以及远程帧。可以提供样品测试139022+8970兼容MCP2515自带的两个验收屏蔽寄存器和六个验收滤波寄存器可以过滤掉不想要的报文,因此减少了主单片机(MCU)的开销。TH2515与MCU的连接是通过业界标准串行外设接口(SearialPeripheralInterface,SPI)来实现的。在电动车,汽车和电动车充电桩上起到了检测维修的关键作用。特性完全支持CANV2.0B技术规范,通讯速率为1Mb/...
- 所属专栏: 器件替换 标签: can MCP2515 发帖人:未来可期2021 发帖时间:2024-04-09 11:48:00
- CAN通信的高层协议CANWeb现场总线源程序及介绍
- CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控:CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN通信的丢包的监控来评估CAN的通信质量;1.概述:CANWeb现场总线结合CAN总线、以太网的优点,用于替代RS485通信,CANWeb节点价格与RS485类似,但驱动节点的数量、通信速度、距离、可靠性大大加强,并可Web监控调试节点,CANWeb总线为双绞线串接通信,布线、接口成本低,总线可选冗余,支持以太网Modbus、支持云Modbus功能,可方便通过互联网与固定IP云服务器双向实时通信,契合当下流行的“物联网”、“云计算”概念。2.CANWebGD32F30xRC开发板介...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CAN CAN通信 现场总线 发帖人:CANWeb赵工 发帖时间:2023-12-27 17:44:00
- 到目前为止,最强大最灵活的Nucleo/Arduino扩展板
- 新一代Nucleo扩展板V3板出炉了,修正了以前的bug,功能大幅度增强了。经过测试,所有功能均ok。这一版基本堪称完美了。扩展板既可以独立插电工作,又可以插入Nucleo工作,构成双STM32处理器。外设资源和引脚资源全部共享。Schematic_Nucleo扩展板_V5_2022-11-26.pdf在通用2x10p接口区,插入DAC856216bitDAC模块。用跳线帽接好VCC/GND,通信接口可以用软件模拟SPI/I2C/UART。这样,任何引脚不不超过2x10p的模块,都可以插入到这个2x10p中,无需连接任何杜邦线。这个是到目前为止,最强大的创意,绝无仅有。我已经在这个插口上,把...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32, Nucleo, Arduino 发帖人:minichao 发帖时间:2022-11-29 09:51:00
- 请问哪里有立创eda能用的arduinounor3板子模型?
- 我希望找到立创eda里直接可用的arduinounor3模型,直接可用3D显示的,所有元器件都有的。在网上找了很多,能找到arduinouno的pcb,但是里面没有元件,或者是eagle等格式,到立创eda里三维显示不正确。另外一些在立创开源平台里找到的,能够正确三维显示,但是没有找到原版的arduinounor3,都是和原版不一样的板子。
- 所属专栏: PCB设计 标签: arduino 发帖人:smarthu 发帖时间:2021-12-24 16:54:00
- 用MCP2515做can总线
- 我用立创做的原理图,然后转成PCB制作打样。出现的问题是:arduno程序中,对CAN的初始化是成功的,但是用周立功的CAN总线分析仪,找不到CAN数据。大家能帮我看看什么问题吗?谢谢!
- 所属专栏: 单片机开发 标签: mcp2515 can arduino 发帖人:youga 发帖时间:2020-04-21 16:51:00
- arduino学习笔记8数字输入-(arduino学习笔记更新)
- 在数字电路中开关(switch)是一种基本的输入形式,它的作用是保持电路的连接或者断开。Arduino从数字I/O管脚上只能读出高电平(5V)或者低电平(0V),因此我们首先面临到的一个问题就是如何将开关的开/断状态转变成Arduino能够读取的高/低电平。解决的办法是通过上/下拉电阻,按照电路的不同通常又可以分为正逻辑(PositiveLogic)和负逻辑(InvertedLogic)两种。在正逻辑电路中,开关一端接电源,另一端则通过一个10K的下拉电阻接地,输入信号从开关和电阻间引出。当开关断开的时候,输入信号被电阻“拉”向地,形成低电平(0V);当开关接通的时候,输入信号直接与电源相连...
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-12-02 15:17:00
- arduinoa学习资料
- arduino学习笔记arduino学习笔记1-什么是arduino?要了解arduino就先要了解什么是单片机,arduino平台的基础就是AVR指令集的单片机。1、什么是单片机?它与个人计算机有什么不同?一台能够工作的计算机要有这样几个部份构成:中央处理单元CPU(进行运算、控制)、随机存储器RAM(数据存储)、存储器ROM(程序存储)、输入/输出设备I/O(串行口、并行输出口等)。在个人计算机(PC)上这些部份被分成若干块芯片,安装在一个被称之为主板的印刷线路板上。而在单片机中,这些部份全部被做到一块集成电路芯片中了,所以就称为单片(单芯片)机,而且有一些单片机中除了上述部份外,还集成...
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-11-29 22:54:00
- arduino并行控制多个舵机程序
- 用扫描的思想,依次对多个舵机进行控制,当速度足够快就可以认为是同时控制的!下面是一些程序,可供参考#include<Servo.h>Servoservo1;//建立Servo实例Servoservo2;constintservo1Pin=8;//servo1接Pin8constintservo2Pin=9;//servo2接Pin9constintevery1=15;constintevery2=15;intservo1Target=0;intservo2Target=0;intservo1Dir=10;intservo2Dir=1;intposOfServo1=90;intpo...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 舵机 arduino 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-24 14:56:00
- ATmega328,328p,328pa,328pb的区别在哪
- 我想画个电路板,程序用arduinouno,但是芯片选型看到有mega328,328p,328pa,328pb,这些都有什么区别,还是都可以直接用
- 所属专栏: 技术交流 标签: mega328,arduino 发帖人:cheny3922 发帖时间:2018-09-29 10:19:00
返回